主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1
我想使用 TMS570LS12微控制器从 bq76pl455读取值。 需要在硬件中执行哪些更改、在 TMS570LS04示例中、指示它将 R8短接、在其中一个应答部分中、建议将 R8和 R9短接。因此、对于 TMS570LS12、需要执行哪些操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 TMS570LS12微控制器从 bq76pl455读取值。 需要在硬件中执行哪些更改、在 TMS570LS04示例中、指示它将 R8短接、在其中一个应答部分中、建议将 R8和 R9短接。因此、对于 TMS570LS12、需要执行哪些操作?
您好、Ashay、
TMS570LS04x 只有一个 SCI 模块、该模块被路由至 FT 芯片、然后是 microUSB 连接器。 TMS570LS04x 和 BQ76之间的接口为 SCI、因此 launchpad 上的 SCIRX 和 SCITX 以蓝色连接到 BQ76 SCI 端口。 N2HET 仿真 SCI 用于通过 microUSB 连接器与 PC 连接。
TMS570LS12x 有2个 SCI 模块、SCI2被路由至 TM4C129、然后路由至 microUSB 端口。 您可以使用 SCI 连接 BQ76。
SCIRX -- J2的引脚3
SCITX -- J2的引脚4
1) 1)我按照如下方式进行了引脚连接、它是否正常?
TMS570LS12x Launchpad 电路板与 bq76PL455A-Q1 EVM 之间的引脚连接
* J2引脚1 (+3V3)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚3 (VIO)
* J2引脚3 (SCI1_RX)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚5 (TX)
* J2引脚4 (SCI1_TX)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚4 (RX)
* J5引脚1 (GND)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚1 (DGND)
* J4引脚10 (GIOA0)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚6 (nWAKE)
* J4引脚9 (GIOA1)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚2 (nFAULT)
2)在 TMS570LS12x 中、SCI 和 LIN 均可单独使用。由于我选择了 SCI1、即 OUT LIN、因此我已将 PL455.C 中的所有 SCILINREG 更改为 SCIREG。
3)调试编码在 pl455.c -> RespwaitFrame 中的 while 循环内循环时。