This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224

Guru**** 2536980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/880663/tms570ls1224-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

我想使用 TMS570LS12微控制器从 bq76pl455读取值。 需要在硬件中执行哪些更改、在 TMS570LS04示例中、指示它将 R8短接、在其中一个应答部分中、建议将 R8和 R9短接。因此、对于 TMS570LS12、需要执行哪些操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashay、

    TMS570LS04x 只有一个 SCI 模块、该模块被路由至 FT 芯片、然后是 microUSB 连接器。 TMS570LS04x 和 BQ76之间的接口为 SCI、因此 launchpad 上的 SCIRX 和 SCITX 以蓝色连接到 BQ76 SCI 端口。 N2HET 仿真 SCI 用于通过 microUSB 连接器与 PC 连接。

    TMS570LS12x 有2个 SCI 模块、SCI2被路由至 TM4C129、然后路由至 microUSB 端口。 您可以使用 SCI 连接 BQ76。

    SCIRX -- J2的引脚3  

    SCITX -- J2的引脚4  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我按照如下方式进行了引脚连接、它是否正常?  

    TMS570LS12x Launchpad 电路板与 bq76PL455A-Q1 EVM 之间的引脚连接
    * J2引脚1 (+3V3)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚3 (VIO)
    * J2引脚3 (SCI1_RX)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚5 (TX)
    * J2引脚4 (SCI1_TX)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚4 (RX)
    * J5引脚1 (GND)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚1 (DGND)
    * J4引脚10 (GIOA0)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚6 (nWAKE)
    * J4引脚9 (GIOA1)-> bq76PL455A-Q1 EVM J3引脚2 (nFAULT)

    2)在 TMS570LS12x 中、SCI 和 LIN 均可单独使用。由于我选择了 SCI1、即 OUT LIN、因此我已将 PL455.C 中的所有 SCILINREG 更改为 SCIREG。

    3)调试编码在 pl455.c -> RespwaitFrame 中的 while 循环内循环时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TI 设计示例中、scilinREG (SCI/LIN)用于与主机 BQ76通信、而 N2HET 仿真 SCI 用于与 VCU 或 PC 通信。  

    不应将 scilinREG 更改为 sciREG、而应更改 N2HET 仿真 sciREG。