This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:Tiva C 系列

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/882859/ccs-tm4c1294kcpdt-tiva-c-series

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

     我将 TM4C1294NCPDT 控制器用于以太网连接应用。 它工作正常。

现在、我在同一电路板上更改为 TM4C1294KCPDT 控制器、但它现在无法工作。

我是否知道  TM4C1294KCPDT 支持以太网连接?

在我的程序中、我在属性窗口中更改了控制器、并在 tm4c1294kcpdt_startup_ccs.c 文件中配置了中断。 其他球状引脚(UART、IIC、计时器)工作正常。 只有以太网连接才是我的问题。

帮助我解决此问题

Yuvaraj

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TM4C1294KCPDT 具有10/100 ENET MAC+PHY。 这两个器件之间的差异是闪存大小。

    您可以在两个电路板上运行相同的固件吗? 如果代码适合512KB 并且在 TM4C1294NCPDT 上运行、但不在 TM4C1294KCPDT 上运行、请仔细检查电路板组件是否存在制造错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Bob。

    另一个问题是、如果我使用外部晶体振荡器作为20MHz、它将通过 PLL 配置为120MHz。

    ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_20MHz | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);

    还可以吗??

    之前、我使用的是25MHz 外部晶体振荡器、并将配置为

    ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);

    如果我使用25MHz 以太网连接没有问题、但我使用20Mhz 问题将会出现。 因此,请帮助我更好地考虑和解决这个问题。

    Yuvaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须使用25MHz 才能使用以太网 PHY。 请参阅第20.3.1.1节。 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob。

    我的问题已解决。

    Yuvaraj