请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C1294XL 主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT
大家好。 我正在使用 EK-TM4C1294XL 并通过内部编程器对其进行编程。 是否可以将此编程器用于外部 TM4C1294NCPDT? 如果是、您能告诉我如何操作? 我看到、人是如何将 EK-TM4C1294XL 用于另一个 EK-TM4C1294XL 的、但这不是我想要的...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 我正在使用 EK-TM4C1294XL 并通过内部编程器对其进行编程。 是否可以将此编程器用于外部 TM4C1294NCPDT? 如果是、您能告诉我如何操作? 我看到、人是如何将 EK-TM4C1294XL 用于另一个 EK-TM4C1294XL 的、但这不是我想要的...
是的、可以使用 EK-TM4C1294XL 的 ICDI 对外部 TM4C1294NCPDT 器件进行编程。 以下是 EK-TM4C129XL 用户指南第3.6节中的信息: