This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:使用 EK-TM4C1294XL 调试模块对 PCB MCU TM4C1294NCPDT 进行编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/883279/ek-tm4c1294xl-using-ek-tm4c1294xl-debug-module-for-programming-pcb-mcu-tm4c1294ncpdt

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

大家好。 我正在使用 EK-TM4C1294XL 并通过内部编程器对其进行编程。 是否可以将此编程器用于外部 TM4C1294NCPDT? 如果是、您能告诉我如何操作? 我看到、人是如何将 EK-TM4C1294XL 用于另一个 EK-TM4C1294XL 的、但这不是我想要的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用 EK-TM4C1294XL 的 ICDI 对外部 TM4C1294NCPDT 器件进行编程。 以下是 EK-TM4C129XL 用户指南第3.6节中的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所想... 因此、我需要移除此电阻器、将连接器安装到 X1、将跳线设置为 ICDI 模式、将其连接到 PCB MCU、为 MCU 加电、通过 USB 将编程器连接到 PC 以及从 Code Composer 加载程序? 这就是一切、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不是用户指南所说的那样、但是如果您使用 X1的奇侧引脚、它将起作用。 最初的目的是使 X1用于跳线插头、从而恢复对板载 TM4C1294器件进行编程的能力。 U6用于连接外部 TM4C1294器件。 然而、X1和 U6的奇数引脚上出现相同的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 非常感谢!