This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:有关 TM4C129 I2C 干扰的问题

Guru**** 2536360 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/880588/tm4c1290nczad-questions-about-tm4c129-i2c-glitches

器件型号:TM4C1290NCZAD
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLEK-TM4C123GXLTM4C123

来自我的客户:

我们在我们的几款产品上使用了一些 TM4C129 Tiva 微控制器。 我们最近发现,当芯片复位时,Tiva 的 I2C 总线的 SDA 信号会出现低电平干扰的问题。 您能否帮助我们确定这是否是预期行为、以及我们是否需要更改 I2C 配置以安全地处理芯片复位?

 

我们目前使用以下对 TivaWare API 的调用来配置 SDA 引脚:

GPIOPinConfigure (GPIO_PB3_I2C0SDA);

GPIOPinTypeI2C (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3);

 

之后、我们的固件发出两种不同类型的复位–软件系统复位(通过调用 SysCtlReset())和看门狗定时器复位(通过允许看门狗定时器超时)。 复位时、SDA 信号暂时驱动为低电平、然后释放、如所附的屏幕截图(示波器通道4)所示。

 

在发出复位信号之前、我们已经讨论了各种寄存器配置、我们发现在发出复位信号之前调用 GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_ANALOG)似乎可以解决这个问题。 我们不知道这些寄存器设置为何可以解决此问题,因此我们在未征得您的同意即这是可接受且可重复的修复时,不愿实施此特定修复。 你能给我们提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    为了更好地理解和调试这个问题、我一直在尝试自己重新创建这个问题、但到目前为止、我还没有成功地这样做。 我不会说这是预期行为、在浏览主题时、我还没有看到相关案例的报告。

    在我尝试重新创建问题的末尾、我添加 了一个 SysCtlReset、并通过一个针对3V 的 o 范围集上的触发器来监视 SDA、并且在几十次尝试中、它仅在与从器件通信开始时触发。 复位时未观察到毛刺脉冲。

    因此、我想在此再提出几个问题:

    1) 1)这是否仅在定制硬件上发生? 是所有器件还是少数器件都存在这种情况? 执行复位时、它们是否可以100%重新创建该时间?

    2) 2)他们是否移除了从器件并仍然观察到这一点?

    3) 3)当复位发生时、是否有任何 I2C 通信正在进行?

    4) 4)他们是否看到 SysCtlReset 与看门狗之间有任何差异? 我没有尝试看门狗复位、但我已经通过 RST 置位和 SysCtlReset 尝试硬复位和软复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我的小型技术小组(喜欢)您的诊断列表(#1和#2)。

    事实证明、了解"受问题影响的人口(百分比)"以及"连接设备可能产生的影响"总是很有用的。

    我们建议在您的诊断列表中添加(进一步)问题/观察结果:

    • 请注意、"I2C 从设备(或远程主设备)设备(可能访问"SDA")的数量目前为"未知!"   
    • 没有提到"远程"I2C 器件(从器件或主器件)如何或是否(任何)连接到此类复位或受到此类复位的"影响"。
    • 事实证明、简单地说、"脱开并提起远程器件的 SDA 引脚"(当然要轻轻地)、而不是"取出芯片"会更容易。   (如果有多个远程 I2C 器件、尤其有用!)
    • 在复位被置为有效时、明智的做法是监控到 MCU 和(所有)远程 I2C 器件的电源电压。
    • 我们发现、"较长持续时间重置和/或脉冲重置"可能"帮助消除此类"干扰问题"。

    未说明的是、"如何发现这种干扰"及其潜在影响。   (如果没有发生 SCL 切换-那么 SDA 毛刺脉冲可能没有记录……)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    感谢您关注此问题和后续行动。 以下是我对您的问题的回答以及更多(希望有用)信息。

    1) 1)我可以在我们的定制硬件和 EK-TM4C1294XL LaunchPad 板上重现此问题。

    2) 2)当我们使用 LaunchPad 板进行重现时、总线上没有 I2C 从器件。 Tiva 是唯一的器件。

    3) 3)复位发生时没有 I2C 通信。 为了简化调试、我们在启用任何 I2C 通信之前立即发出可疑的复位信号。

    4) 4)我们看到 SysCtlReset 和 Watchdog 的行为相同。

    为了简化问题、我删除了所有不必要的代码来隔离问题。 此外、我还开始专门使用 LaunchPad 来重现和调试该问题。 在我的硬件配置中、除了在 SDA 引脚和+3.3V 之间连接一个10KOhm 电阻器来创建所需的上拉电阻器以实现正确的 I2C 操作外、我使用的是一个全新的 LaunchPad 板。 该电阻器连接到接头 A1引脚10 (I2C0SDA)和接头 A1引脚1 (+3.3V)。

    我已附上重现此问题的源文件。 它使用 SysCtlReset、但看门狗复位执行相同的操作。 我还附加了一个示波器捕获、该示波器捕获使用附加的代码来显示干扰。

    如果您有任何建议、我可以尝试使用 LaunchPad、请告诉我。 我非常感谢你在这一问题上的帮助。

    谢谢、

    道格

    e2e.ti.com/.../Policy.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    感谢您添加了这些详细信息、以及您如何在 LaunchPad 上重新生成问题。 这是一种奇怪的行为、因为当不使用从器件时、我仍然使用与不产生干扰的 I2C 板相同的上拉值(3.3kOhm、我最初使用的是 BOOSTXL-SENSHUB)、并且我能够复制压降。

    在本例中、最小电压为2.64V、持续时间约为15ns。

    我需要与同事进一步了解这一点、但有几个问题:

    1) 1)跌落是否在系统级别引起问题、或者是否只是了解器件工作原理的更多问题?

    2) 2)定制硬件上使用了什么值的上拉电阻器?

    3) 3)自定义硬件上是否存在连接和未连接从器件的问题?

    我又进行了另一轮搜索、以了解有关该主题的更多信息、但没有看到太多内容。 我从读数中得出的初始猜测是、这与开漏配置的工作方式有关、因此当您将其转换为模拟模式时、这就是"干扰"消失的原因。 您是否注意到上拉电阻值与观察到的压降之间存在任何关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

     BOOSTXL-SENSHUB 似乎连接到 EK-TM4C123GXL、后者使用 TM4C123器件。 我们的器件是 TM4C129器件、它们可能具有不同的行为。 我不熟悉 TM4C123和 TM4C129器件之间的差异。

    回答您的问题:

    1) 1)这是一个系统级问题。 我们的产品是平台标准的一部分、允许我们的客户向其添加第三方器件。 这意味着我们无法控制连接到总线的从器件数量、这意味着我们需要容忍不在我们控制下的 I2C 器件、其中一些器件可能会受到干扰的不利影响。

    2) 2)我们在某些硬件上使用4.7K、在其他硬件上使用10K。

    3)是的、我们的硬件上存在从器件存在和不存在从器件的问题。

    我注意到电阻值确实会影响电压电平和干扰持续时间。 更高的上拉电阻值更大的压降和更长的恢复时间。

    我确认当 GPIO 引脚配置为 I2C SDA 时、复位期间可能会出现不可避免的干扰。 如果我们可以确认在复位期间将 SDA 引脚更改为模拟模式是无毛刺脉冲的、那么我们将对该解决方案感到满意。 作为参考点、当我们将 SDA 引脚配置为原样以进行 I2C 操作(漏极开路、由 I2C 外设控制)时、我们会看到复位时的干扰、复制率为100%。 当我们在复位之前将引脚重新配置为模拟输入时、我们观察到在1000个以上的复位周期内重现了0%。 基于我们的测试、我们对该修复程序/解决方案非常有信心、但也希望 TI 对该修复程序充满信心。

    感谢您的所有帮助!

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    [引用用户="Doug Ahlstrom"> BOOSTXL-SENSHUB 似乎连接到 EK-TM4C123GXL、该设备使用 TM4C123器件。 我们的器件是 TM4C129器件、它们可能具有不同的行为。 我不熟悉 TM4C123和 TM4C129器件之间的差异。

    BoosterPack 同样适用于 TM4C LaunchPad 和 DK-TM4C129X。 我将 BoosterPack 与 EK-TM4C1294XL LaunchPad 和来自[安装路径]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\EK-tm4c1294xl-bootstxl-senshub 的工程一起使用

    [引用 user="Doug Ahlstrom">当我们在重置前将引脚重新配置为模拟输入时、我们观察到在1000多个重置周期内重现0%。 基于我们的测试、我们对该修复程序/解决方案非常有信心、但也希望 TI 对该修复程序充满信心。

    我们现在正在进一步分析根本原因、在我们了解原因之前、我不准备建议该修复是否理想。 但这是一个很有希望的结果、一旦我们更好地了解问题、我们将把它作为可能的解决方案来研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    从我们的测试结果来看、毛刺脉冲看起来与配置为漏极开路的 GPIO 具体相关。 如果 GPIO 设置为开漏状态以外的状态、则不会出现干扰。

    外部复位源很难防止干扰、除非您知道何时不使用 I2C、并且可以在这些情况下关闭漏极开路。

    从看门狗/SysCtlReset 的角度来看、在生成有意的系统复位之前、可以使用以下 API 来避免干扰:

    GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD); 

    GPIO_PIN_TYPE_STD 设置类似于 GPIO_PIN_TYPE_ANALOG 设置、该设置也会清除 ODR 位(开漏)、 但是、鉴于 I/O 通常使用的是数字引脚而不是模拟引脚、因此该设置更适合使用、因此这会保留引脚为数字的设置、并且还会清除 ODR 位、该位应能解决您的问题。 这是我们将要使用的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了"完整性",以下几点不值得(部分)考虑?

    • 开幕词说," Tiva 的 I2C 总线 SDA 信号的问题",但仍不清楚是否审查了"PB3"以外的信号。   如果(另一个) SDA 功能引脚能够解决此问题-这似乎是一个出色的解决方案。
    • SDA 的"犯罪合作伙伴"(SCL)"非常"收到"没有提及!"   它是否能够避免干扰?   如果是、这是否不是"指向(可能/可能)加速(可能简化)的内部器件解决方案?"
    • 每次"上电复位时是否会发生毛刺脉冲?"   那么呢?
    • 发生"欠压/类似"时?

    应该注意的是、"在每个"已知复位命令"(和 MCU 的恢复)之后、SDA 线路必须被恢复为开漏。

    尽管在 MCU 生产的六年多里、"干扰的影响"可能会被证明是最小的、因为很少(也许没有)具有类似的"发出这样的警报!"

    最后、"在第二个(并联)上拉 R"[通过 GPIO 切换为高电平])可能更符合 I2C 标准(漏极开路)、同时(进一步)缩小产生问题的毛刺脉冲?    这将与供应商的"解决方案"完全相同、但通过将 GPIO 订购为"输入"而删除-当不需要时...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

    问得好、我已经找到了一些答案!

    [引用 user="CB1_MOBIST"]开头的帖子指出:“Tiva 的 I2C 总线的 SDA 信号有问题”-但仍不清楚是否(除 PB3之外)进行了检查。   如果(另一个) SDA 功能引脚能够解决此问题-这似乎是一个出色的解决方案。[/引述]

    我测试了多个 I2C 端口、并发现了所有端口上的行为。 不是100%全面扫描、但三个端口表示一个模式。

    [引用 user="CB1_MOBIT]SDA 的"犯罪合作伙伴"(SCL)"非常"收到"没有提及!"   它是否能够避免干扰?   如果是、这是否不是、"指出加快(或许已简化)内部器件解决方案的方向?"

    这家酒店的细节很棒! SCL 实际上不需要开漏配置。 因此、我们有一个不同的配置 API 用于它: GPIOPinTypeI2CSCL

    在此 API 中、使用了以下内容:

    GPIOPadConfigSet (ui32Port、ui8引脚、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD); 

    Ergo、与漏极开路相关的干扰没有问题。

    [报价 USER="CB1_MOBIT)]每次"上电复位?"时是否会发生毛刺脉冲?   那么呢?[/报价]

    从我可以看到的结果中、是的、每个器件复位都会受到影响。

    [报价 USER="CB1_MOBIT"]并在出现"欠压/类似"的情况时?[/QUERPLET]

    我没有测试 BOR、但根据观察结果、我假设它也会出现毛刺脉冲。

    [引用 USER="CB1_MOBIT"]应该注意的是,"在每个"已知复位命令"(以及 MCU 的恢复)之后,SDA 线路必须恢复为开漏。

    正确、但这应作为正确 I2C 配置后置复位的一部分自然发生、从而使器件进行重新配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫的美好夜晚

    感谢您-感谢您的"电池破裂"响应。

    好的是(大多数)所有 SDA 候选引脚都经过了检查(未注明)、证明"难以接受"。

    SCL -(实际上)只有"新增/改进的"(即额外速度模式)需要从"正常开漏模式"中删除 SCL 吗?   (这表明"全在这里"未能出席的一个问题!  尤其是 Moi!)   现在、在100KHz 范围内- IIRC -在您的'123器件上-我们已经通过了、"强制 MCU 的 SCL 线路"开漏"-这是成功的!   (这是员工探索的-并满足了客户对"多主控"I2C 的需求-在这种需求中、使用(除开漏之外)可能会导致"SCL 信号争用!"   (您可能希望考虑自己-我处于"欧洲时间计划"-必须保持一致且(几乎)一致@ 03:00 CST。)

    您是否对我们的"抑制干扰"并联上拉建议有意见?   虽然与 SDA 无关、但 gurl 员工已使用该方法(不止一次)解决类似的干扰相关问题。   

    此外、员工注意到这些 MCU 已接近(接近)十几岁、但其他类似的"DA 干扰报告"也没有影响我们的雷达... (购买时"二手"-折扣优惠...)   

    这个周末-我们将在123块电路板上运行测试-如果它们遭受类似的影响、请进行观察并报告。

    小心...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    非常感谢您迅速采取行动来支持此问题。 我们似乎同意开漏功能在复位时引起干扰。 我们已尝试您推荐的解决方案将 SDA 引脚配置为 GPIO_PIN_TYPE_STD、但现在我们观察到调用 GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3、GPIO_FORMENT_2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD) 会导致 SDA 引脚被驱动为高电平(尽管复位时不再有干扰、这很好)。 如果 I2C 器件在引脚配置为 GPIO_PIN_TYPE_STD 期间或之后发送零则会很糟糕。 我们更喜欢将引脚设置为 GPIO_PIN_TYPE_ANALOG、并确认其已失去数字功能、尤其是因为我们的固件保证 Tiva 部件在引脚配置为 GPIO_PIN_TYPE_ANALOG 期间不会传输或处理 I2C 传输。  在我们的测试中、为 GPIO_PIN_TYPE_ANALOG 配置引脚会在整个复位过程中使焊盘处于三态条件、直到我们的固件将引脚重新初始化为 GPIO_PIN_TYPE_OD 后复位。 如果您认为将引脚配置为 GPIO_PIN_TYPE_ANALOG 是错误和/或错误的、我们希望这样做。

    为了更详细地说明,使用 PIN_TYPE_ANALOG 调用 GPIOPadConfigSet()实际上会导致 SDA 线路被驱动为高电平,类似于使用 GPIO_PIN_TYPE_STD 调用 GPIOConfigSet(),这不像我在上面解释的那样好。 这是因为 GPIOPadConfigSet()修改 GPIO 寄存器的顺序。 如果 ODR 位被首先清零、我们会看到当 ODR 被清零时 SDA 管脚驱动为高电平。 但是、如果我们首先清除 DEN、那么在随后清除 ODR 位时、我们不会看到 SDA 引脚(高电平或低电平)的驱动。 因此我们的固件不 会使用 GPIO_PIN_TYPE_ANALOG 调用 GPIOPadConfigSet()。 相反、我们先显式清零 DEN 位、然后清零 ODR 位。 这会导致无毛刺脉冲复位和一个正确的未驱动 SDA 引脚。

    [编辑]我的权变措施中的操作顺序是反向的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    我们的调查重点是跟踪 ODR 位、但根据您的系统要求、我们在处理类似设置时没有问题、因为您已经解释了 STD 设置与您的系统相关的缺点。 模拟设置没有什么问题、似乎过多地更改引脚、但很显然、对于您的设置、您有理由这么做、这对我来说都是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

    [引用 user="CB1_MOBIST"]您是否对我们的"干扰抑制"并联上拉建议有意见?   虽然与 SDA 无关、但 gurl 员工已使用该方法(不止一次)解决类似的干扰相关问题。   [/报价]

    不幸的是、我没有。 这不是我所熟悉的设置、因此我不想用任何一种方式来评论它的优点、但很欣赏这一建议、因为它是解决这一问题的另一种可能途径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    明白。 感谢您对此问题的支持。 您(和您的团队)非常乐于助人。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自"外部"团队的您好、(再次)

    选择:

    [报价用户="Doug a"]为  GPIO_PIN_TYPE_ANALOG 配置引脚[/QUERP]

    可能会导致"道路上的问题"、尤其是在(所选) SDA 引脚为"不兼容模拟!"时   (MCU 引脚的有限子集采用模拟操作。)

    这是另一个值得考虑的事实。

    我们集团的建议是、"通过"并联上拉电阻器(由自由 GPIO 驱动)的受控开关"来降低干扰的"有效影响"、从而实现了"长期标准、经实践检验的安全开漏 SDA 引脚配置的延续!"。   (实际上- ON (其他供应商的) ARM MCU -类似地尝试"强制非模拟引脚"进入模拟模式-导致了问题...)   员工回顾这些(误导)模拟"强迫"、而不是 SDA 救援。

    是否应绕过"长期"风险回报?   几乎肯定-此类(异常)引脚配置没有"正常/习惯" MCU 测试/鉴定的好处。   您(可能)可以通过此类"强迫"的"公文"来保存-但实践会增加风险因素...