This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:存储器

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/878450/tms570lc4357-memory

器件型号:TMS570LC4357
你(们)好 我想使用以下配置进行操作。 GCLK:300MHz、HCLK:150MHz、RWIT:3 Q1:如果使用高速缓存、闪存和 SRAM 访问速度是否可以视为300MHz? 问题2:如果不使用高速缓存、闪存和 SRAM 访问速度是否可视为150MHz? 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果启用了高速缓存、则高速缓存由 GCLK 计时(无等待状态)。

    对于 SRAM、它由 HCLK 计时并被限制为最大150MHz、并且数据等待状态= 0。

    对于闪存、 L2闪存由 HCLK 计时、并限制为最大150MHz、且等待状态= 0~3。 闪存可支持高达45MHz 的零数据等待状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 感谢您的回答。