This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:写入2级 SRAM 的 ECC SRAM 时出现 ESM 1.26错误?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/929287/tms570lc4357-esm-1-26-error-by-writing-to-ecc-sram-of-level-2-sram

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的 Hercules Micros 支持团队:

(Q1)是否可以通过写入 ERR_WR_EN = 1的 ECC SRAM 来强制 ESM 组1错误通道26 (1.26)?

(Q2) ESM 1.26是否真的像 ESM 3.3那样包含读取-修改-写入访问?

非常感谢!

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (Q1)是否可以通过写入 ERR_WR_EN = 1的 ECC SRAM 来强制 ESM 组1错误通道26 (1.26)?

    >>请参阅 TMS570LC4357安全 TI 诊断库中包含的1位错误强制测试的实现。

    (Q2) ESM 1.26是否真的像 ESM 3.3那样包含读取-修改-写入访问?

    >>对从 SRAM 读取内容进行 ECC 检查。 这种读取可能是由 CPU 显式从 SRAM 位置读取、或由 CPU 向 SRAM 写入数据大小小于64位的 R-M-W 操作引起的隐式读取引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    感谢您回答我的问题。

    实际上、我做了一个拼写错误、这可能是误导性的。

    让我精确地确定我的问题的重点:

    测试2级 SRAM 包装程序(L2RAMW)有两个过程;这些过程都是 RAM12的" SRAM 包装程序地址解码和 ECC 的软件测试"的一部分:

    (过程1):激励 DIAG_DATA_VECAD_H、DIAG_DATA_VECAD_L、DIAG_ECC 和 RAMADDRDEC_VECT 和
    执行 TRM spnu536a 第8.2.6节中绘制的程序。

    (过程2):在通过设置 RAMCTRL.ECC_WR_EN = 1[非 ERR_WR_EN]启用这些写入访问后写入 ECC SRAM 空间。

    我的问题是关于程序2:

    (Q1) RAMERRSTATUS 位。{22、21、20、19、12、11、10、4}位未被程序2触及、对吧?

    (Q2) RAMERRSTATUS。{RMWDE、CPUWDE}是否连接到 ESM 组3通道3 (3.3)错误?

    (Q3) RAMERRSTATUS.CPUWE 是否连接到 ESM 组1通道26 (1.26)错误?

    (Q4)是否没有读取-修改-写入单个位错误(来自 CPU 或来自非 CPU 总线主控)? RAMERRSTATUS 中没有信号、也没有信号(ESM)?
    如果是、这是否意味着可以安静地纠正 RMW 单个位错误?

    感谢您的支持! 享受一周!

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephan、

    在第392页的第8.6.2节中、参考手册 SPNU563a 介绍了在 L2RAMW 中测试诊断 SECDED 机制的过程。 您可以使用本节中描述的方法来生成此 SECDED 逻辑检测到的所有1位和2位错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ECC_WR_EN 的实现仅用于防止意外写入 ECC 存储器。 RAM ECC 诊断机制可按照 TRM 的第8.2.6节所述进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunil:

    目前、我假设不会发出 ESM 1.26错误、而是在寄存器[RAMERRSTATUS]中 DRSE 位之后发出 ESM 2.7。

    我们针对 L2RAM 的写入/读取-修改-写入访问制定了 RTL 原理图。
    您是否愿意查看以下图纸并告诉我们其功能是否正确:

    e2e.ti.com/.../4617.SAF_2D00_MCU_2D00_xxxx_5F00_RAM12_5F00_Diagnostics.vsdx.pdf

    提前感谢您

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    遗憾 的是、我无法确认 RTL 实现是否与工程图匹配。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了去澄清。

    我目前的理解是、必须以数据路径上缺少多路复用器的方式扩展建议的 RTL 原理图;
    MUX 必须由[RMMTEST].TEST_MODE 控制、因为 ECC 路径中的 MUX 已经是。

    Stephan