This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:Hercules 安全 MCU 演示软件无法连接到 LaunchPad

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/936034/tms570ls0432-hercules-safety-mcu-demos-software-can-not-connect-to-launchpad

器件型号:TMS570LS0432

尊敬的团队:

我有类似的问题"Hercules 安全 MCU 演示软件无法连接到 LaunchPad "

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    此演示的 GUI 是为在 Window XP 下工作而开发的。 它可能不适用于 Windows 7和 Windows 10。  

    本演示中所有示例的源代码可导入到 CCS (code composer studio)中、并通过适当的 JTAG 调试器(xds100v2、xds110等)加载到 MCU 闪存中。