Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1227 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
在现有的产品设计中、我尝试添加 MIBSPI1作为标准 SPI 端口、并使用 MIBSPI1NCS[5]作为我的芯片选择。 SCLK 和 MOSI 的工作方式与 HALCoGen 中的配置相同、但无论我如何处理控制寄存器、MIBSPI1NCS[5]都保持低电平、这意味着我无法与从器件通信。 我已经对产品的所有其他特性进行了注释、因此 SPI1是唯一运行的产品、但仍然不幸运。 这是否与我不将它用作 MibSPI 这一事实有关、或者我是否缺少其他东西。
谢谢。