This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:SPI1 CS 胜出#39;t 函数

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/935565/tms570ls1227-spi1-cs-won-t-function

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

在现有的产品设计中、我尝试添加 MIBSPI1作为标准 SPI 端口、并使用 MIBSPI1NCS[5]作为我的芯片选择。  SCLK 和 MOSI 的工作方式与 HALCoGen 中的配置相同、但无论我如何处理控制寄存器、MIBSPI1NCS[5]都保持低电平、这意味着我无法与从器件通信。  我已经对产品的所有其他特性进行了注释、因此 SPI1是唯一运行的产品、但仍然不幸运。  这是否与我不将它用作 MibSPI 这一事实有关、或者我是否缺少其他东西。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MibSPI1CS[5]与 NHET1[24]共用引脚91、缺省情况下、这个引脚被用作 N2HET1[24]。

    请在 PINMUX 窗口下选择 MibSPI1CS[5]。