This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TI HAL 层次结构与 RTOS

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/933011/tms570ls3137-ti-hal-hierarchy-with-rtos

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你好

我对 HAL (HalCoGen)和 RTOS 的 hieracrhy 有一些问题、其中一个运行在另一个运行之上。 RTOS 在 HAL 基础上运行、HAL 在 RTOS 基础上运行。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCoGen 是用于 Hercules 器件的基于 GUI 的驱动程序生成工具。 HALCoGen 还支持用于 Hercules 系列中各种器件的 FreeRTOS。 它使用户能够生成 FreeRTOS 代码以及其他驱动程序。

    FreeRTOS 在 HALCOGen 生成的外设驱动程序的顶部运行。