This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:需要 LAUNCHXL2-TMS57012中的引脚 J5-18 (N2HET1[25])作为高阻抗输入

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/932409/tms570ls1224-need-pin-j5-18-n2het1-25-in-the-launchxl2-tms57012-to-be-a-high-z-input

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-TMS57012、

您好!

我将 LAUNCHXL2-TMS570LS1224 MCU 与 LAUNCHXL2-TMS57012搭配使用。  

我将 launchpad 的引脚 J5-18 (N2HET1[25])连接到100kOhm 下拉电阻器和 BMS 器件上的输入端。 为了让 BMS 器件正常工作、该引脚需要始终处于低电平、但当我连接到 MCU 板并运行代码时、我看到该引脚被拉高至3.3V。  

如何将该引脚配置为高 Z 输入或具有弱下拉的输入?

此致、

Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在就开始工作了。 您可以关闭此主题。 谢谢!

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、这个针脚发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在代码上将其配置为输入后、我的问题就会消失。

       gioSetDirection (hetPORT1、0x00000000);

    此致、

    Leslie