请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-TMS57012、
您好!
我将 LAUNCHXL2-TMS570LS1224 MCU 与 LAUNCHXL2-TMS57012搭配使用。
我将 launchpad 的引脚 J5-18 (N2HET1[25])连接到100kOhm 下拉电阻器和 BMS 器件上的输入端。 为了让 BMS 器件正常工作、该引脚需要始终处于低电平、但当我连接到 MCU 板并运行代码时、我看到该引脚被拉高至3.3V。
如何将该引脚配置为高 Z 输入或具有弱下拉的输入?
此致、
Leslie