Other Parts Discussed in Thread: CC430F5133
主题中讨论的其他器件:CC430F5133
尊敬的 TI:
我们将 CC430F5133用于部分产品。 这些器件主要用作有源 RFID 标签、其外形或尺寸各不相同。 为了满足市场需求、我们希望获得 CE 的合规证书。 在 进行合规性或预合规性测试之前、我们在实验室中进行了传导发射测试。 在此测试中、我们注意到470MHz 至790MHz 频带中的杂散发射大于-54dBm。 在一个器件中、573.2MHz 时为-51.97dBm、在610MHz 时为-51.36dBm。 我们使用内置 PCB 螺旋天线、DN038中建议使用该天线。 我们正在使用 Johanson 技术的片式平衡-非平衡变压器以及天线匹配和平衡-非平衡变压器之间的 SAW 滤波器(B3717)。 在 SAW 滤波器之后测试了传导发射。 我的问题是、我们能否符合 ETSI EN 300 220标准、因为所有最终测试都将是辐射测试? 还是需要确保传导发射在-54dBm 以内?