This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:CC430F5133、CC1101、ETSI EN 300 220

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/930354/cc430f5137-cc430f5133-cc1101-etsi-en-300-220

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件:CC430F5133

尊敬的 TI:

我们将 CC430F5133用于部分产品。 这些器件主要用作有源 RFID 标签、其外形或尺寸各不相同。 为了满足市场需求、我们希望获得 CE 的合规证书。 在 进行合规性或预合规性测试之前、我们在实验室中进行了传导发射测试。 在此测试中、我们注意到470MHz 至790MHz 频带中的杂散发射大于-54dBm。 在一个器件中、573.2MHz 时为-51.97dBm、在610MHz 时为-51.36dBm。 我们使用内置 PCB 螺旋天线、DN038中建议使用该天线。 我们正在使用 Johanson 技术的片式平衡-非平衡变压器以及天线匹配和平衡-非平衡变压器之间的 SAW 滤波器(B3717)。 在 SAW 滤波器之后测试了传导发射。 我的问题是、我们能否符合 ETSI EN 300 220标准、因为所有最终测试都将是辐射测试? 还是需要确保传导发射在-54dBm 以内?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的经验、辐射值始终高于或低于传导值、这意味着最好的方法是降低传导水平。

    当您使用 SAW 滤波器时、电平高于-54dBm、这让我感到惊讶。 您能否提供一些显示故障的图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图是 design1的屏幕截图、下面是 design2的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据使用的 RBW、您似乎没有按照标准进行测试。 请提供根据 ETSI 300 220测量的图