Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS386
您好!
CMOS 图像芯片生成 LVDS 信号(34数据信道)。 应接收信号并进行算法处理。
是否有任何 DSP 芯片或 微控制器可以直接接收 LVDS 信号? 还是使用某个信号转换器芯片?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS386
您好!
CMOS 图像芯片生成 LVDS 信号(34数据信道)。 应接收信号并进行算法处理。
是否有任何 DSP 芯片或 微控制器可以直接接收 LVDS 信号? 还是使用某个信号转换器芯片?
[引用 user6244022"]
你(们)好 、
应在 MCU 中处理信号。 我想知道 DSP 是否能够接收和分析 LVTTL 信号。
此外、LVDS 数据速率约为480Mbps。 4个数据通道、1个控制通道和1个时钟通道。 数据为8位、表示 pix 的振幅。
还是 DSP 可以在将 LVDS 信号转换为并行端口后接收并行信号?
[/报价]
我们在 FPGA 中执行此操作。
[引用 user="I.K. 阿尼亚姆"]
您好、Min、
您是否正在尝试将 LVDS 转换为 LVTTL/LVCMOS? 您可以使用 SN65LVDS386等 LVDS 接收器执行此操作。
[/报价]
LVDS 只是 I/O 标准、而不是 TTL 或 CMOS 或其他任何内容。
许多 CMOS 图像传感器的数据输出使用 LVDS、但它们是串行的、有时是 DDR。
因此、问题是需要对传感器输出进行解串化、并使用位滑动在数据字并行后重新对齐。 由于有很多输出、因此需要在内存中进行缓冲。 对于 FPGA 而言、这是一项任务。