This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 DSP 芯片或微控制器接收 LVDS 信号?

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/928328/how-to-recieve-lvds-signal-using-dsp-chip-or-microcontroller

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS386

您好!

CMOS 图像芯片生成 LVDS 信号(34数据信道)。 应接收信号并进行算法处理。

是否有任何 DSP 芯片或 微控制器可以直接接收 LVDS 信号? 还是使用某个信号转换器芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在 ti e2e 论坛中进行了搜索、似乎还有几个论坛涉及 LVDS 接口、例如 HSDC-HSSC 和雷达论坛。 由于您需要处理 LVDS 信号、我将把该主题移至雷达论坛以开始。  

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    毫米波器件没有用于接收 LVDS 信号的正确接口。

    我将把这个主题移至处理器论坛

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    谢谢。

    我将尝试 HSDC-HSSC 论坛。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    您是否正在尝试将 LVDS 转换为 LVTTL/LVCMOS? 您可以使用 SN65LVDS386等 LVDS 接收器执行此操作。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   、

    应在 MCU 中处理信号。 我想知道 DSP 是否能够接收和分析 LVTTL 信号。

    此外、LVDS 数据速率约为480Mbps。 4个数据通道、1个控制通道和1个时钟通道。 数据为8位、表示 pix 的振幅。

    还是 DSP 可以在将 LVDS 信号转换为并行端口后接收并行信号?

    此致、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSP 团队中的器件不支持 LVDS 信号输入。 抱歉。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user6244022"]

    你(们)好   、

    应在 MCU 中处理信号。 我想知道 DSP 是否能够接收和分析 LVTTL 信号。

    此外、LVDS 数据速率约为480Mbps。 4个数据通道、1个控制通道和1个时钟通道。 数据为8位、表示 pix 的振幅。

    还是 DSP 可以在将 LVDS 信号转换为并行端口后接收并行信号?

    [/报价]

    我们在 FPGA 中执行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    是否有任何芯片可以 将 LVDS 信号转换为并行端口?

    此致、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="I.K. 阿尼亚姆"]

    您好、Min、

    您是否正在尝试将 LVDS 转换为 LVTTL/LVCMOS? 您可以使用 SN65LVDS386等 LVDS 接收器执行此操作。  

    [/报价]

    LVDS 只是 I/O 标准、而不是 TTL 或 CMOS 或其他任何内容。

    许多 CMOS 图像传感器的数据输出使用 LVDS、但它们是串行的、有时是 DDR。

    因此、问题是需要对传感器输出进行解串化、并使用位滑动在数据字并行后重新对齐。 由于有很多输出、因此需要在内存中进行缓冲。 对于 FPGA 而言、这是一项任务。