您好!
我们有关于如何调试 HFS 芯片的一些问题、我们在 TI 找到了-指导使用 DEVBOOT 模式和脚本进行调试的说明。 (请参阅下面的)
我们在 硬件中使用 GPMC 接口、TI 没有支持该接口的脚本、因此无法使用当前说明进行调试。
我们尝试使用 NULL SBL (其中初始化了相应的驱动程序)、并且引导模式 QSPI 或不引导、但 SBL 中断了对函数的调用
状态= Bootloader_bootcpu (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_core_ID_R5FSS1_0]);
有人有一个想法、问题可能出在哪呢? 或其他形式来调试该芯片。
还是仅在 DEVBOOT 模式下处于位置? (在本例中、我们需要 TI 的脚本来初始化 GPMC)
此致、非常感谢!
Karen