This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HSFS 调试

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189751/hsfs-debug

主题中讨论的其他器件:AM2432

您好!

我们有关于如何调试 HFS 芯片的一些问题、我们在 TI 找到了-指导使用 DEVBOOT 模式和脚本进行调试的说明。 (请参阅下面的)

  

我们在 硬件中使用 GPMC 接口、TI 没有支持该接口的脚本、因此无法使用当前说明进行调试。

我们尝试使用 NULL SBL (其中初始化了相应的驱动程序)、并且引导模式 QSPI 或不引导、但 SBL 中断了对函数的调用  

状态= Bootloader_bootcpu (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_core_ID_R5FSS1_0]);   

有人有一个想法、问题可能出在哪呢? 或其他形式来调试该芯片。

 还是仅在 DEVBOOT 模式下处于位置? (在本例中、我们需要 TI 的脚本来初始化 GPMC)

 

此致、非常感谢!

Karen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karen Agüero Meza

    [引用 userid="516176" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189751/hsfs-debug "]我们在 我们的硬件中使用 GPMC 接口,TI 没有支持该接口的脚本,因此我们无法使用当前说明进行调试。

    我们不支持在当前脚本中初始化 GPMC。 我们可以接受这一要求并处理这一问题、但我们对 ETA 没有明确的想法。

    DEVBOOT 模式的另一个选项是可以加载应用程序*。out 文件(创建一个简单的 hello_world 应用程序、该应用程序支持初始化 GPMC)。 运行此应用程序、复位 CPU 并加载目标应用程序。 之后、可以通过将相同内容放入脚本(如 sciclient_ccs_init.out)来自动执行此操作。

    [引用 userid="516176" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189751/hsfs-debug "]我们尝试使用 NULL SBL (其中初始化了相应的驱动程序),并且引导模式 QSPI 或不引导,但 SBL 中断了对函数的调用

     我在结尾处也尝试过同样的方法、但我在结尾处看不到这个问题

    附加相同的工作项目。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/sbl_5F00_ospi_5F00_am243x_2D00_evm_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.zip

    如果您仍面临此问题、请告诉我。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    我看到您的代码是在 SDK 8.5.0.24中编译的、我们使用了 SDK 8.4.0.17。

    因此,我要从 SDK 8.5.04中获取 bootoloader SoC.*和 SoC.*的一些更改,并将它们移植 到 SDK 8.4.0.17,因为 我们希望保持此版本。

    NULL SBL 现在起作用了!

    请告诉我您是否可以为该问题准备官方补丁。

    谢谢、此致、

    Karen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    情况不应如此。 但是、让我们在安排的呼叫中讨论相同的问题。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    我们迁移到了 TIS-MCU 的08.04版本、并在 TI-EVM 上进行了同样的测试。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/sbl_5F00_ospi.release.hs_5F00_fs.tiimage

    我们不能重复这个问题。 我建议您安排另一个呼叫、设置就绪 且可复制、以便我们可以在呼叫时对其进行调试。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许这可以帮助您、在今天的课程结束后、使用版本8.5.0.24日志配置文件显示:  

     CPU r5F1-1未初始化、而是 m4f0-0。 我在8.40.17版中重试、将 CPU  r5F1-1和 initRam = 0超白并向您发送结果。

    此致、

    Karen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    在您的案例中,两个 SDK 版本之间的系统固件版本是什么?

    BR、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件包

    此致、

    Kaen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我们正在研究这一点并尝试重现这一点。 如上所述、我们将安排明天的电话讨论这一点。

    谢谢、此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    我能够 使用  #define SYSFW_TRACEN 生成 boardcfg_blob.bin。

    我向您发送 x 电子邮件通知 MemoryValues 和 UART 跟踪。

    希望这能为您提供帮助。

    谢谢、此致、

    Karen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    我们已向您发送有关共享数据的反馈。 您能否根据电子邮件中设置的要求共享更新的数据。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    根据我们的调试、您拥有的器件具有 JTAG ID、如下所示-

    这意味着该器件采用 AM2432 ALV 封装。

    数据表中介绍了详细信息- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am2434.pdf?ts=1676282438074&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM2434

     单核 CPU 和双核 CPU 的引导加载程序修复作为08.05版本的一部分发布。 您可以从08.05版本中选择引导加载程序驱动程序的修复程序。

    在内存和 CPU 的初始化过程中会主要观察到故障、而这些故障对您的器件无效。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    非常感谢。  

    请向我发送一个包含相应文件的官方补丁。

    此致、

    Karen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    由于 TI 计划为 SEW 提供 MCU_PLUS_SDK 的补丁版本、我们将为驱动程序提供相同的修复。

    此致、
    Aakash