Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
你(们)好
我的客户正在原型板中测试 TM4C1294NCPDT 以太网(10BASE-T)。
在测试中、它们希望在不连接到 PHY 的情况下通过 osibope 数据波来查看。
在未连接到 LAN 的情况下,是否有任何方法(例如,寄存器设置)可以释放数据?
谢谢、
GR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
你(们)好
我的客户正在原型板中测试 TM4C1294NCPDT 以太网(10BASE-T)。
在测试中、它们希望在不连接到 PHY 的情况下通过 osibope 数据波来查看。
在未连接到 LAN 的情况下,是否有任何方法(例如,寄存器设置)可以释放数据?
谢谢、
GR
您好、蔡
很抱歉,我的措辞有误导性。
我将"数据吐出"用于从 PHY 到以太网电缆的数据输出。(日语版、データ排出 μ V/μ s)
我想您读出这意味着复位。
--
我的客户希望将 TM4C1294以太网设置为在不将 LAN 电缆连接到 PHY 的情况下进行数据输出(不仅是链路脉冲)。
测试中物理连接的补充信息:
・未连接到 LAN。
・仅示波器连接到 PHY 之外。
--
问题:
1.是否有任何方法 可以将 TM4C1294以太网设置为在不将 LAN 电缆(也不连接)连接到 PHY 的情况下进行数据输出(不仅是链路脉冲)。
谢谢、
GR
您好、GR-SAN、
[引用 userid="524012" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195110/tm4c1294ncpdt-data-discharge-in-not-connected-to-phy-situation/4508585 #4508585"]问题:
1.是否有任何方法 可以将 TM4C1294以太网设置为在不将 LAN 电缆(也不连接)连接到 PHY 的情况下进行数据输出(不仅是链路脉冲)。
[/报价]我真的不明白 "将 TM4C1294以太网设置为数据输出"是什么意思。 您能否举例说明您所指的数据输出? 断开 PHY 与 LAN 网络的连接后、是否要将以太网引脚用作 GPIO 引脚?
您好 、Tsai-San、
[引用 userid="93620" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195110/tm4c1294ncpdt-data-discharge-in-not-connected-to-phy-situation/4509537 #4509537"]断开 PHY 与 LAN 网络的连接后,是否要将以太网引脚用作 GPIO 引脚?我的客户希望看到以太网10BASE-T 差分对信号出现在 osercope 中。
因此、我必须使用以太网外设 MAC 和 PHY。
现在、我可以在已连接的 LAN (已链接)中看到差分对信号。
但是、我的客户希望在 未连接的 LAN (未链接)中看到差分对信号(不仅是链路脉冲、还包括任何数据)。
我认为我的客户希望看到这样的 osiliscope capture (URL)。
谢谢、
GR
您好!
[引用 userid="524012" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195110/tm4c1294ncpdt-data-discharge-in-not-connected-to-phy-situation/4510461 #4510461"]因此、我必须使用以太网外设 MAC 和 PHY。
现在、我可以在已连接的 LAN (已链接)中看到差分对信号。
但是、我的客户希望在 未连接的 LAN (未链接)中看到差分对信号(不仅是链路脉冲、还包括任何数据)。
我认为我的客户希望看到这样的 osiliscope capture (URL)。
[/报价]抱歉、您问的问题是、我对以太网物理层了解不多。 因此、您需要在线路电平上看到以太网信号。 我不知道如何回答您的问题。 您为什么要查看差分线信号? 如果您要求以太网 PHY 合规性、那么您所参考的 Amit 已回答 具有集成 PHY 的 TM4C129x 器件已通过电气合规性测试。 很抱歉缺少指导。