This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:未连接到物理层的情况下的数据放电

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195110/tm4c1294ncpdt-data-discharge-in-not-connected-to-phy-situation

器件型号:TM4C1294NCPDT

你(们)好

我的客户正在原型板中测试 TM4C1294NCPDT 以太网(10BASE-T)。

在测试中、它们希望在不连接到 PHY 的情况下通过 osibope 数据波来查看。

在未连接到 LAN 的情况下,是否有任何方法(例如,寄存器设置)可以释放数据?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     它们可以使用 LINKSTAT 位来指示 是否建立了有效链路。 其他位也很有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蔡

    我认为寄存器73是只读的。

    我的客户希望在  未连接到 LAN 时设置为数据释放。

    不想查看链接状态。

     没有连接到 LAN 时是否有任何数据发送方式?

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     为什么不尝试重置 PHY、这应该会与 LAN 断开连接。  

    SysCtlPeripheralReset (SYSCTL_Periph_EPHY);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蔡

    很抱歉,我的措辞有误导性。

    我将"数据吐出"用于从 PHY 到以太网电缆的数据输出。(日语版、データ排出 μ V/μ s)

    我想您读出这意味着复位。

    --

    我的客户希望将 TM4C1294以太网设置为在不将 LAN 电缆连接到 PHY 的情况下进行数据输出(不仅是链路脉冲)。

    测试中物理连接的补充信息:

    ・未连接到 LAN。

    ・仅示波器连接到 PHY 之外。

    --

    问题:

    1.是否有任何方法 可以将 TM4C1294以太网设置为在不将  LAN 电缆(也不连接)连接到 PHY 的情况下进行数据输出(不仅是链路脉冲)。

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR-SAN、

    [引用 userid="524012" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195110/tm4c1294ncpdt-data-discharge-in-not-connected-to-phy-situation/4508585 #4508585"]

    问题:

    1.是否有任何方法 可以将 TM4C1294以太网设置为在不将  LAN 电缆(也不连接)连接到 PHY 的情况下进行数据输出(不仅是链路脉冲)。

    [/报价]

    我真的不明白 "将 TM4C1294以太网设置为数据输出"是什么意思。 您能否举例说明您所指的数据输出? 断开 PHY 与 LAN 网络的连接后、是否要将以太网引脚用作 GPIO 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tsai-San、

    [引用 userid="93620" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195110/tm4c1294ncpdt-data-discharge-in-not-connected-to-phy-situation/4509537 #4509537"]断开 PHY 与 LAN 网络的连接后,是否要将以太网引脚用作 GPIO 引脚?

    我的客户希望看到以太网10BASE-T 差分对信号出现在 osercope 中。

    因此、我必须使用以太网外设 MAC 和 PHY。

    现在、我可以在已连接的 LAN (已链接)中看到差分对信号。

    但是、我的客户希望在 未连接的 LAN (未链接)中看到差分对信号(不仅是链路脉冲、还包括任何数据)。

    我认为我的客户希望看到这样的 osiliscope capture (URL)。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/558891/tm4c1294-ethernet-testing 

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="524012" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195110/tm4c1294ncpdt-data-discharge-in-not-connected-to-phy-situation/4510461 #4510461"]

    因此、我必须使用以太网外设 MAC 和 PHY。

    现在、我可以在已连接的 LAN (已链接)中看到差分对信号。

    但是、我的客户希望在 未连接的 LAN (未链接)中看到差分对信号(不仅是链路脉冲、还包括任何数据)。

    我认为我的客户希望看到这样的 osiliscope capture (URL)。

    [/报价]

     抱歉、您问的问题是、我对以太网物理层了解不多。 因此、您需要在线路电平上看到以太网信号。 我不知道如何回答您的问题。 您为什么要查看差分线信号? 如果您要求以太网 PHY 合规性、那么您所参考的 Amit 已回答 具有集成 PHY 的 TM4C129x 器件已通过电气合规性测试。 很抱歉缺少指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsai-San、

    感谢您的支持。

    我明白了。

    谢谢、

    GR