请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
在 SysConfig (在线工具)中选择以太网时、不会列出以太网的固定功能引脚(引脚53、54、56和57)。 如果我丢失了一些东西、您能告诉我吗?

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 SysConfig (在线工具)中选择以太网时、不会列出以太网的固定功能引脚(引脚53、54、56和57)。 如果我丢失了一些东西、您能告诉我吗?

谢谢!