This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:SysConfig 下未列出的以太网引脚

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1199742/tm4c1294ncpdt-ethernet-pins-not-listed-under-sysconfig

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

在 SysConfig (在线工具)中选择以太网时、不会列出以太网的固定功能引脚(引脚53、54、56和57)。 如果我丢失了一些东西、您能告诉我吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio、

    这些是将从 SysConfig 的角度配置的唯一 I/O。 其余的以太网管脚是固定的功能:

    此致、

    Ralph Jacobi