This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何调整 SPI 时序?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1229553/tm4c1294ncpdt-how-to-adjust-spi-timing

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: AWR2243

大家好、 我们 通过 SPI 接口使用 TM4C1294NCPDT 控制 AWR2243。

我们  基于 mmwavelink 将数据从 TM4C1294NCPDT 发送到 AWR2243、但 AWR2243 没有响应;然后我们捕获了 SPI 信号、发现发送的数据正确(0x56788765)、但是 时序异常 ,以下两个要求(mmWave-Radar-Interface-Control.pdf 3.2.4)未满足:

1主机应确保 CS 变为低电平与 SPI 时钟启动之间至少有2个 SPI 时钟延迟

2 连续 CS 之间至少应有2个 SPI 时钟延迟

如何调整两个时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SPI 模块硬件无法控制 CS 和 SPICLK 之间的延迟。 您需要将 GPIO 用作 AWR2243的 CS。 使用 GPIO、您可以更好地控制 CS 和 SPICLK 之间的关系。 您只需首先将 GPIO 引脚设置为低电平、然后启动 SPI 传输。 SPI 传输完成后、您可以将 GPIO 引脚设置为高电平。 出于类似的原因、许多人使用 GPIO 代替 FSS 引脚。