请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 主题中讨论的其他器件: AWR2243
大家好、 我们 通过 SPI 接口使用 TM4C1294NCPDT 控制 AWR2243。
我们 基于 mmwavelink 将数据从 TM4C1294NCPDT 发送到 AWR2243、但 AWR2243 没有响应;然后我们捕获了 SPI 信号、发现发送的数据正确(0x56788765)、但是 时序异常 ,以下两个要求(mmWave-Radar-Interface-Control.pdf 3.2.4)未满足:
1主机应确保 CS 变为低电平与 SPI 时钟启动之间至少有2个 SPI 时钟延迟
2 连续 CS 之间至少应有2个 SPI 时钟延迟
如何调整两个时序?