This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:N2HET 的奇数引脚中的 PWM 接收

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1229199/tms570ls1224-pwm-reception-in-odd-pins-of-n2het

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

我正在使用 TMS570ls1224、在这里我尝试使用 N2HET capGetSignal 函数捕获 PWM 信号。 我可以在 N2het1[2]、N2het1[18]等偶数 针脚上使用它们,但不能在 N2het1[19]或 N2het1[11]等奇数针脚上使用它们。

我浏览过数据表、了解了两个连续引脚共享同一个引脚值的 HR 共享。 但这是否意味着我们无法在 N2HET 的奇数引脚中读取 PWM 信号?  

如果我们也可以使用 N2HET 在奇数引脚中捕获它们、则请分享实现相同操作的 halcogen 过程。  一个回应将是很棒的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    这是否意味着我们无法在 N2HET 的奇数引脚中读取 PWM 信号?

    您是对的。  N2HET HR 结构 N 和 N+1连接到引脚 N、其中 N 为偶数、同时 N+1引脚(奇数)可被用作 GPIO。