Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
我正在使用 TMS570ls1224、在这里我尝试使用 N2HET capGetSignal 函数捕获 PWM 信号。 我可以在 N2het1[2]、N2het1[18]等偶数 针脚上使用它们,但不能在 N2het1[19]或 N2het1[11]等奇数针脚上使用它们。
我浏览过数据表、了解了两个连续引脚共享同一个引脚值的 HR 共享。 但这是否意味着我们无法在 N2HET 的奇数引脚中读取 PWM 信号?
如果我们也可以使用 N2HET 在奇数引脚中捕获它们、则请分享实现相同操作的 halcogen 过程。 一个回应将是很棒的!