This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:SBL OSPI HS 器件

Guru**** 2752875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228413/am2431-sbl-ospi-hs-device

器件型号:AM2431

您好、TI!

我有一个关于 AM2431的 HS 型号的问题、

我使用的器件是具有 HS 版本的 AM2431的定制板、有 转换为 HS-SE 通过刻录键电子保险丝。

如果不对 devconfig 进行更改、则会生成两个 SBL 型号:

a) sbl_ospi.Debug.hs_fs.tiimage

b) 和 sbl_ospi_am243x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.timage

将 devconfig 中的器件类型更改为 HS 时、仅生成一个二进制文件:

c) sbl_ospi.Debug。 HS TI 图像

我已尝试刷写所有二进制文件、并且仅使用  sbl_ospi.Debug.hs_fs.tiimage A)我能够通过调试器在 CCS 中调试引导加载程序、
当使用 b)和 c)时、SoC 似乎卡在主引导加载程序中。

当我  在0x80000处加载 sbl_ospi.Debug.hs_fs.tiimage 应用程序映像时、认证解析似乎存在问题。 569线的情况
等于 false 并导致引导失败。

我已在 devconfig 中尝试了 GP 和 HS 器件类型的应用。
如 SDK 中所述、只有 HS appimage 是签名的。 但是、这两种情况都不起作用。

您能否描述一下 HS-FS 器件成功签名/启动应用映像需要进行什么配置。

Br、

多米尼克