Other Parts Discussed in Thread: AM2431
您好、TI!
我有一个关于 AM2431的 HS 型号的问题、
我使用的器件是具有 HS 版本的 AM2431的定制板、有 否 转换为 HS-SE 通过刻录键电子保险丝。
如果不对 devconfig 进行更改、则会生成两个 SBL 型号:
a) sbl_ospi.Debug.hs_fs.tiimage
b) 和 sbl_ospi_am243x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.timage
将 devconfig 中的器件类型更改为 HS 时、仅生成一个二进制文件:
c) sbl_ospi.Debug。 HS TI 图像
我已尝试刷写所有二进制文件、并且仅使用 sbl_ospi.Debug.hs_fs.tiimage A)我能够通过调试器在 CCS 中调试引导加载程序、
当使用 b)和 c)时、SoC 似乎卡在主引导加载程序中。
当我 在0x80000处加载 sbl_ospi.Debug.hs_fs.tiimage 应用程序映像时、认证解析似乎存在问题。 569线的情况
等于 false 并导致引导失败。
我已在 devconfig 中尝试了 GP 和 HS 器件类型的应用。
如 SDK 中所述、只有 HS appimage 是签名的。 但是、这两种情况都不起作用。
您能否描述一下 HS-FS 器件成功签名/启动应用映像需要进行什么配置。
Br、
多米尼克