This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:n2het 是否受 PWM 噪声影响?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1226916/tms570lc4357-is-n2het-affected-by-pwm-noise

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:DRV8301.

你好。 我将使用 launchxl2-tms570lc + BoosterXL DRV8301来驱动 PMSM

电机使用 AS5048A 作为位置编码器

该 PWM 连接到 LaunchPad 上的 N2HET1_10引脚、我使用了一个非常简单的 N2HET 程序来监控其 PWM 输出

INPUT_PIN .equ 10
INPUT_PIN2 .equ 11

; measure PWM Duty
MEA_PWM_DUTY   PCNT { irq=OFF,type=RISE2FALL,pin=INPUT_PIN};
; measure PWM Width
MEA_PWM_WIDTH   PCNT { irq=ON,type=RISE2RISE,pin=INPUT_PIN2};
LOOP   BR { next=MEA_PWM_DUTY,cond_addr=MEA_PWM_DUTY,event=NOCOND};

在测量过程中,如果我没有给 PMSM 上供电(外部电源), n2het 读出正确的结果;但当我上电以驱动电机时,读出错误的结果。

我使用 SVPWM 来驱动电机。 我的直流电压为12V。当我将参数更改为 Vd = 0.0、Vq = 4.0 (V)时、读取的结果偶尔为0x02或0x04、其他时间也是正确的;当我将 Vq = 6 (V)时、读取的结果始终为0x02。 PWM 宽度的测量也不正确

下面是示波器测量的传感器输出 PWM

下面是我未给 PMSM 上电时的输出图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570器件上的每个 N2HET 引脚都配备了一个抑制滤波器。 如果此引脚被配置为一个输入、它将启用滤 除短于一个可编程持续时间的脉冲。

    请参阅 TMS570LC43x TRM 中的23.2.6抑制滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试的