This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:应用程序代码可以覆盖引导加载程序吗?

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1226306/am2434-bootloader-can-be-overlaid-by-application-code

器件型号:AM2434

亲爱的香榭丽舍大街,

是否可以通过应用软件代码部分覆盖引导加载程序软件?

如果是、您能否 分享一些示例 cmd 文件并弄清楚如何实现它?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    [quote userid="3169" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1226306/am2434-bootloader-can-be-overlaid-by-application-code 是否可以通过应用程序软件代码部分覆盖引导加载程序软件?

    是的、引导加载程序软件区域可由应用程序重复使用。 当前、示例 SBL 引导加载程序会加载应用程序、然后将 CPU 复位。

    这是一种简单的方法、 可以通过将应用的 BSS 和堆栈区域设置在 SBL 的相同位置来回收此内存。 但客户也可以自由地尝试应用程序的文本区域、但这需要对地图文件和客户应用程序进行彻底的研究。

    希望它有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    您是否是指客户可以通过使用 包含 MCU+ SDK 的 linker.cmd 文件中的 GROUP 语句、对应用程序代码重复使用引导加载程序区域、如下所示?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    这些是文本部分。 移动文本段会出现问题、因为 SBL 区域将被覆盖。  假设只有 BSS 区域和堆栈区域分配给引导加载程序区域、因此当引导加载程序执行完成时、应用程序的初始化代码会将堆栈和 BSS 部分初始化为0并使用相同的值。

    希望它有所帮助。

    此致、
    Aakash