请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 亲爱的香榭丽舍大街,
是否可以通过应用软件代码部分覆盖引导加载程序软件?
如果是、您能否 分享一些示例 cmd 文件并弄清楚如何实现它?
谢谢、此致、
SI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的香榭丽舍大街,
是否可以通过应用软件代码部分覆盖引导加载程序软件?
如果是、您能否 分享一些示例 cmd 文件并弄清楚如何实现它?
谢谢、此致、
SI
尊敬的 Sung-il:
[quote userid="3169" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1226306/am2434-bootloader-can-be-overlaid-by-application-code 是否可以通过应用程序软件代码部分覆盖引导加载程序软件?是的、引导加载程序软件区域可由应用程序重复使用。 当前、示例 SBL 引导加载程序会加载应用程序、然后将 CPU 复位。
这是一种简单的方法、 可以通过将应用的 BSS 和堆栈区域设置在 SBL 的相同位置来回收此内存。 但客户也可以自由地尝试应用程序的文本区域、但这需要对地图文件和客户应用程序进行彻底的研究。
希望它有所帮助。
此致、 
Aakash