请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 您好!
我已经看到、当我将以太网电缆连接到 TM4C1294并且正在初始化连接时、所有其他任务(包括关键 HWI 任务)都会停止200-300ms。 这与 netHook 优先级或其他优先级相关。
此外、在我执行例如第5次连接之后、微控制器停止进行连接、即使我将 TM4C 连接到同一台 PC (通过连接并断开相同的以太网电缆)也是如此。 我想这与最大连接参数相关。 由于要与同一 PC 建立连接、是否可以将连接重定向到现有的挂钩。
此致