This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294的 TI RTOS 中的以太网连接初始化问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1223939/tm4c1294ncpdt-problem-with-ethernet-connection-initialization-in-ti-rtos-for-tm4c1294

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我已经看到、当我将以太网电缆连接到 TM4C1294并且正在初始化连接时、所有其他任务(包括关键 HWI 任务)都会停止200-300ms。 这与 netHook 优先级或其他优先级相关。

此外、在我执行例如第5次连接之后、微控制器停止进行连接、即使我将 TM4C 连接到同一台 PC (通过连接并断开相同的以太网电缆)也是如此。 我想这与最大连接参数相关。 由于要与同一 PC 建立连接、是否可以将连接重定向到现有的挂钩。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     抱歉、我到星期三都不在办公室。 我会和你在一起的。 很抱歉响应延迟。