This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 STM32F103RBT6?的 TI 替代器件

Guru**** 2770695 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G1107, MSPM0G1507, MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220139/ti-alternate-part-for-stm32f103rbt6

主题中讨论的其他器件:MSPM0G3107MSPM0G1107、MSPM0G3507

大家好、

我们对 TI 感兴趣、想要将现有的 基于 ST UC STM32F103RBT6的设计升级为 TI UC、请向我们推荐 TI 针对同一产品的最佳选择:AEAP。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakkireddy:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    如果您可以在应用中使用其他模拟功能(2个 PGA、3个比较器、1个12位 DAC)、请查看 MSPM0G1107或 MSPM0G1507。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您发送电子邮件  

    我们正在寻找 至少1x CAN、1x SPI、1x I2C、1xUART 和35x 至40x GPIO、请提供建议、

    我们  也希望 TI 芯片组提供的特性与 STM32F103RBT6完全相同、因此建议使用  

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakkireddy:

    根据您的要求、MSPM0G3107 (https://www.ti.com/product/MSPM0G3107)将是最佳选择、这与我提到的 MSPM0G1107等效、但包括一个 CAN-FD 外设。 现在、请看一下 MSPM0G3507 (https://www.ti.com/product/MSPM0G3507)、因为 MSPM0G 器件处于预发布状态、我们目前正在提供该器件、该器件具有所有系列功能。  

    与 STM32F103RB 相比、MSPM0G3107将运行更快(高达80MHz MCLK 速度)、具有更大的 RAM (32kB 而非20kB)。 它还将满足或超出您的所有其他要求。 具有多达 60个 IO、1个 CAN、4个 UART (带有1个支持 LIN 的高级 UART)、2个 I2C 和2个 SPI。  我能看到的唯一缺点是它没有 USB 接口、我相信 STM32F103RB 确实有。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您发送电子邮件  

    我的要求是-

    最低功能:1xCAN、1x SPI、1xI2C、1x UART、1x 调试(JTAG/其他)和基于3.3V 电压

    35到40个专用 GPIO (这意味着在连接上述所有外设后、我们需要35到40个 GPIO)

    建议的  MSPM0G3107 (只有28x GPIO)和 MSPM0G3507 (有44x GPIO)这包括外设、如果我错了请更正我。  

    我已经浏览过 TM4C1233H6PZI 了, 我觉得很匹配,请推荐,我可以用它来 替代我现有的基于 STM32F103RBT6的设计吗?

    或者、如果有任何最佳替代方案、请提供建议。

    我们正在寻找   TI STM32F103RBT6的至少两个/三个等效替代产品、请建议。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakkireddy:

    MSPM0G3107最终还将用于64引脚 QFP (多达60个 GPIO)和48引脚(多达44个 GPIO)。 这些 GPIO 计数均假定未使用其他外设。 如果您确实使用列出的其他外设、则需要从 GPIO 计数中减去必要的额外引脚数。 如果是这种情况、您可能会最感兴趣的是 G3507和 G3107的64引脚封装。

    我不是 TM4C1233H6PZI 的专家、但快速看一下它、它看起来也是该 ST 器件的一个很好的功能交叉产品、似乎已满足您的所有最低要求。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:  

    感谢您发送电子邮件  

    您能否提供有关  MSPM0G3507的更多信息、例如数据表、详细的 引脚排列信息、硬件设计指南、软件支持等、

    我可以在 TI 的网站上看到、它处于预览阶段、在此情况下将有哪些生产 支持、请告知我们。

    仅供参考-我有其他 主题开放、可以了解更多有关 TM4C1233H6PZI 的信息、谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakkireddy:

    您可以从 MSPM0G3107产品页面: https://www.ti.com/product/MSPM0G3107#product-details 申请访问更多信息

    单击"请求更多信息"下的"立即申请"链接。

    此致、
    Brandon Fisher