This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们对 TI 感兴趣、想要将现有的 基于 ST UC STM32F103RBT6的设计升级为 TI UC、请向我们推荐 TI 针对同一产品的最佳选择:AEAP。
谢谢。此致、
尊敬的 Jakkireddy:
根据您的要求、MSPM0G3107 (https://www.ti.com/product/MSPM0G3107)将是最佳选择、这与我提到的 MSPM0G1107等效、但包括一个 CAN-FD 外设。 现在、请看一下 MSPM0G3507 (https://www.ti.com/product/MSPM0G3507)、因为 MSPM0G 器件处于预发布状态、我们目前正在提供该器件、该器件具有所有系列功能。
与 STM32F103RB 相比、MSPM0G3107将运行更快(高达80MHz MCLK 速度)、具有更大的 RAM (32kB 而非20kB)。 它还将满足或超出您的所有其他要求。 具有多达 60个 IO、1个 CAN、4个 UART (带有1个支持 LIN 的高级 UART)、2个 I2C 和2个 SPI。 我能看到的唯一缺点是它没有 USB 接口、我相信 STM32F103RB 确实有。
此致、
Brandon Fisher
尊敬的 Brandon:
感谢您发送电子邮件
我的要求是-
最低功能:1xCAN、1x SPI、1xI2C、1x UART、1x 调试(JTAG/其他)和基于3.3V 电压
35到40个专用 GPIO (这意味着在连接上述所有外设后、我们需要35到40个 GPIO)
建议的 MSPM0G3107 (只有28x GPIO)和 MSPM0G3507 (有44x GPIO)这包括外设、如果我错了请更正我。
我已经浏览过 TM4C1233H6PZI 了, 我觉得很匹配,请推荐,我可以用它来 替代我现有的基于 STM32F103RBT6的设计吗?
或者、如果有任何最佳替代方案、请提供建议。
我们正在寻找 TI STM32F103RBT6的至少两个/三个等效替代产品、请建议。
谢谢、此致
尊敬的 Jakkireddy:
MSPM0G3107最终还将用于64引脚 QFP (多达60个 GPIO)和48引脚(多达44个 GPIO)。 这些 GPIO 计数均假定未使用其他外设。 如果您确实使用列出的其他外设、则需要从 GPIO 计数中减去必要的额外引脚数。 如果是这种情况、您可能会最感兴趣的是 G3507和 G3107的64引脚封装。
我不是 TM4C1233H6PZI 的专家、但快速看一下它、它看起来也是该 ST 器件的一个很好的功能交叉产品、似乎已满足您的所有最低要求。
此致、
Brandon Fisher
尊敬的 Brandon:
感谢您发送电子邮件
您能否提供有关 MSPM0G3507的更多信息、例如数据表、详细的 引脚排列信息、硬件设计指南、软件支持等、
我可以在 TI 的网站上看到、它处于预览阶段、在此情况下将有哪些生产 支持、请告知我们。
仅供参考-我有其他 主题开放、可以了解更多有关 TM4C1233H6PZI 的信息、谢谢。
此致、
尊敬的 Jakkireddy:
您可以从 MSPM0G3107产品页面: https://www.ti.com/product/MSPM0G3107#product-details 申请访问更多信息
单击"请求更多信息"下的"立即申请"链接。
此致、
Brandon Fisher