This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:ADC 转换时间

Guru**** 2445030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220412/mspm0l1306-adc-conversion-time

器件型号:MSPM0L1306

您好!

 

如何缩短 A/D 转换时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjli、您好!

    您要以多大的采样率为目标? 看一下 SDK 中的 adc12_max_freq_dma_lp_MSPM0L1306示例。 此示例将 MSPM0L 配置为最大采样率。  

    诸如转换分辨率、采样时间设置和触发源之类的内容可以决定您的总体采样率。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这次响应、我参考了器件 产品说明书技术参考手册(TRM)

    有三个分量将决定总转换时间。

    1. 触发最小宽度
    2. 为内部 ADC 电容充电所需的采样时间
    3. 转换时间

    TRM 在9.2.9.1节中具有此序列的示意图。

    触发器

    用于软件触发的至少3个 ADCCLK 周期。 对于硬件触发源、这将是2或3个 ADCCLK 周期。

    采样时间

    您可以从数据表第7.12.2节中的表中看到 ADC 在不同源条件下的不同建议采样时间。 重要的是 ADC 的外部驱动强度能力、这取决于设计。 如果您知道源特性、则可以根据具有0.5k 欧姆串联电阻的4pF 采样保持电容器的数据表第7.12.1节规格来计算所需的采样时间。 您还需要考虑引脚电容(Ci)。 这是基本的 RC 时间常数数学。 数据表第7.12.4节提供了 ADC 内部电路的漂亮图表、可帮助实现可视化。

    如 TRM 第9.2.9节所述、采样周期由 ADC CLKCFG 寄存器的 SAMPCLK 位调整。 如果无法获得准确的 ADC 转换结果、一个常见的根本原因是采样周期太短。

    转换时间

    转换时间取决于配置的分辨率和 CONVCLK 时钟频率(TRM 第9.2.3节):

    • 12位:14个 CONVCLK 周期
    • 10位:12个 CONVCLK 周期
    • 8位:9个 CONVCLK 周期

    要调整源自 ADCCLK 的 CONVCLK、请参阅 TRM 第9.2.5节。 可能的时钟源为 ULPCLK 和 SYSOSC、由 ADC CLKCFG 寄存器的 SMPCLK 字段选择。 您还需要注意根据所选的时钟设置来调整 ADC CLKFREQ 寄存器。 因此您确实需要了解基准源。 如果使用内部基准、最大转换时钟频率不得超过4MHz。

    谢谢。

    Stuart