This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TivaWare、是否支持 lwip DHCP 选项66?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1219811/tivaware-is-lwip-dhcp-option-66-supported

尊敬的 TI 支持:

我需要 在从 DHCP 路由器获取 DHCP IP 地址后从 DHCP 路由器接收一些选项66数据、LWIP 堆栈是否支持此功能? 这是可行的吗? 如果是、请指明正确的方向。

我不知道为什么 Tiva1294 MCU 未在上面的器件型号中列出。  

谢谢!

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为 lwIP 不支持选项66。 这些  选项看起来像是特定于供应商的选项。 请参阅下面此处的讨论。 如需确认、请通过 https://savannah.nongnu.org/projects/lwip/咨询 lwIP 支持团队。 

    https://stackoverflow.com/questions/50761919/set-dhcp-options-using-lwip-in-c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    谢谢回复,如果选项 LWIP_DHCP_BOOTP_FILE 设置为1,并且 客户机应接收选项67的 DHCP->BOOT_FILE_NAME,则看起来应该支持此选项,但是尽管代码存在,但另一个客户机从 DHCP 服务器接收选项67的相同消息。 请检查一下吗? lwip 库也有任何更新、v1.4.1已有多年、Tiva MCU 是否仍然受支持?

    谢谢!

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ping:

     我希望我能提供帮助、但我对 lwIP 的了解有限、不足以深入了解选项66是否受支持、或者1.4.1堆栈中是否存在任何问题使其无法正常工作。  

     Tiva MCU 是 TI 正在供货的产品、我们正对其提供支持。 只是 lwIP 作为第三方 IP、我们没有专业知识来回答您的问题。 这就是我建议您直接将您的问题发布到 lwIP 支持的原因。