尊敬的 TI 支持:
我需要 在从 DHCP 路由器获取 DHCP IP 地址后从 DHCP 路由器接收一些选项66数据、LWIP 堆栈是否支持此功能? 这是可行的吗? 如果是、请指明正确的方向。
我不知道为什么 Tiva1294 MCU 未在上面的器件型号中列出。
谢谢!
Ping
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持:
我需要 在从 DHCP 路由器获取 DHCP IP 地址后从 DHCP 路由器接收一些选项66数据、LWIP 堆栈是否支持此功能? 这是可行的吗? 如果是、请指明正确的方向。
我不知道为什么 Tiva1294 MCU 未在上面的器件型号中列出。
谢谢!
Ping
您好!
我认为 lwIP 不支持选项66。 这些 选项看起来像是特定于供应商的选项。 请参阅下面此处的讨论。 如需确认、请通过 https://savannah.nongnu.org/projects/lwip/咨询 lwIP 支持团队。
https://stackoverflow.com/questions/50761919/set-dhcp-options-using-lwip-in-c
您好、Charles
谢谢回复,如果选项 LWIP_DHCP_BOOTP_FILE 设置为1,并且 客户机应接收选项67的 DHCP->BOOT_FILE_NAME,则看起来应该支持此选项,但是尽管代码存在,但另一个客户机从 DHCP 服务器接收选项67的相同消息。 请检查一下吗? lwip 库也有任何更新、v1.4.1已有多年、Tiva MCU 是否仍然受支持?
谢谢!
Ping