This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:未检测到微控制器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1218092/tm4c1292ncpdt-microcontroller-not-detected

器件型号:TM4C1292NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我在"LM Flash Programmer "中对我的板进行编程/检测时遇到问题。

但能够在 CCS UniFlash 实用程序中检测到它

如图所示、在"设备管理器"下检测到该端口。

请在此指导。

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在 CCS 中、您使用的是 XDS200目标配置、这意味着您使用的是 XDS200调试探针。 LM Flash Programmer 仅支持 ICDI 调试探针。 它不支持 XDS200。