This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何在 TMS570LC4357的 HalCoGen 或 CCS 中更改中断优先级?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216337/tms570lc4357-how-to-change-the-interrupt-priority-in-halcogen-or-ccs-for-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想为我们的软件应用更改某些硬件中断优先级。 例如、我希望 GIO 高级别中断的优先级高于 SCI4接收中断、但需要让 RTI 中断优先级甚至高于 GIO 中断优先级。 我已经完成了 HalcogGen、看来没有地方可以定制中断优先级。

以下是 Halcogen 中的中断表:

似乎我只能编辑用于中断的高级别或低级别:

可以将优先级更改为"1、2、...32...100"、这样的优先级1始终是最高优先级?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    上面突出显示的通道编号将指示不同中断的优先级。 信道编号越低、优先级越高;信道编号越高、优先级越低。

    很遗憾、无法从 HALCoGen GUI 共享这些通道编号。 我们必须 在应用中使用 vimChannelMap 例程来重新配置 通道编号。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    非常感谢您的答复和支持。

    在这种情况下,如果我想更改不同 ISR 的中断优先级,我应该调用 GUI 函数  vimChannelMap()来实现它是否正确?

     

    以下代码是否用于配置中断级别?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在这种情况下,如果我想更改不同 ISR 的中断优先级,我应该调用 GUI 函数  vimChannelMap()来实现正确的操作吗?

    你是对的。

    我将为您提供一个示例项目  

    例如、您可以看到、RTI 比较0的默认通道为通道2、RTI 比较1为通道3。 但我想重新映射、就像 RTI 比较0与通道3、RTI 比较1与通道2一样。

    如果我想这么做、我应该在代码中使用以下两个函数调用。

    第一个函数调用将默认位于通道2的 RTI 比较0映射到通道3。

    同样、第二个函数调用会将   默认位于通道3上的 RTI 比较1映射到通道2。

    以下是附加的示例项目

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我认为您的回答可以解决我的疑虑和问题。 感谢您的时间和支持!