This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Cortex-R4#57勘误表

Guru**** 2532210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216583/tms570ls3137-cortex-r4-57-errata

器件型号:TMS570LS3137

您好!

在 《TMS570LS31x/21x 微控制器器件修订版本 C 勘误表》中、有一个设计异常的标题  Cortex-R4#57.

勘误表文档中指定的条件为以下情况下会发生这种情况:

在 ARM 状态下、该问题需要以下指令序列:

1.- VMRS APSR_nzcv、FPSCR (以前称为 FMSTAT)、其中指令的条件并不总是。

本说明紧随其后:

标志设置整数乘法或乘法和累加指令(例如 MULS)

3.一个单精度浮点乘法累加(FP-MAC)指令(例如 VMLA),在首次尝试发出 VMRS 指令的周期内,有时间将累加操作插入到流水线中。

为了满足上述时序要求、VMRS 指令必须是 FPMAC 之后的三个流水线级。 根据指令的获取速率、此序列内的联锁以及双重发布、这在该对之间最多可以有三个其他指令。

下面是查询:

1.是如下所示的指令序列。 突出显示的区域令人困惑。

 MULS  

 -  VMRS APSR_nzcv、FPSCR

 - VMLA

2.高级语言中的示例代码片段会产生此汇编指令序列?

谢谢

Nisha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 是下面所示的指令序列。 突出显示的区域令人困惑。

    从 ARM 勘误表中、序列如下:

    1) VMRS APSR_nzcv、FPSCR  

    2) MULS

    3) VMLA

    Unknown 说:
    2. 高级语言中的示例代码片段会导致此汇编指令序列吗?

    否、我没有产生此问题的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复