大家好、这是 Louie。
当前、我们注意到对德州仪器电路板 EK-TM4C123GXL 的访问量很大、希望生成所述产品的3D 模型。
但是、我们需要从德州仪器产品网站上提供的参考和资源中缺失以下维度。
www.ti.com/.../EK-TM4C123GXL
您能否帮助我们获得随附图片中所示的信息?
我们期待着你的紧急和积极回应。 非常感谢
此致、
Louie.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、这是 Louie。
当前、我们注意到对德州仪器电路板 EK-TM4C123GXL 的访问量很大、希望生成所述产品的3D 模型。
但是、我们需要从德州仪器产品网站上提供的参考和资源中缺失以下维度。
www.ti.com/.../EK-TM4C123GXL
您能否帮助我们获得随附图片中所示的信息?
我们期待着你的紧急和积极回应。 非常感谢
此致、
Louie.
您好!
[报价 userid="559378" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216382/ek-tm4c123gxl-missing-dimensions---ek-tm4c123gxl ]但是、我们需要从德州仪器产品网站上的参考文献和资源中遗漏以下几个维度。所有设计相关文件都在 spmr240.zip 中。 这就是我们关于 LaunchPad 设计的所有内容。
这是下载链接。 https://www.ti.com/lit/zip/spmr240
您能否帮助我们获得随附图片中所示的信息?
[/报价]我的公司阻止访问任何在线云存储。 您可以通过拖动图像将图片直接附加到编辑器。 这么说、上面的 zip 文件包含了我们拥有的所有内容。 如果您正在寻找其他内容、我们将无法提供。
我的公司禁止访问任何在线云存储。 您可以通过拖动图像将图片直接附加到编辑器上。
首先、 您甚至没有按照我的要求显示图像。 我已经说过、如果 zip 文件不包含您需要的内容、我们将不会有任何其他东西。
请注意。 描述所请求缺失尺寸信息的图像作为驱动器链接附加、因此它就在那里。 请在评论之前回读以前的消息。 谢谢。
尊敬的 Louie:
感谢您的图像。 如前所述、如果您未在 zip 文件中找到、那么我们只是简单地说没有。 说了这句话,我用数字口径来测量它们。 我使用这种口径进行测量。
https://www.amazon.com/Electronic-Digital-Caliper-Composites-Measurement/dp/B09M7NY31T
在过去的六年里、我从来没有遇到过任何人要求进行这些测量、我为该产品提供支持。 你是第一个。
这些只是手工测量。 那么您可以自行进行测量。 没有什么比我更好的了。
T = 1.5mm
h1=7.5mm
H2=8.5mm
H=5.5mm
另一个信息来源是关于 BOM 的第4.3节中的《LaunchPad 用户指南》、您可以在其中找到电路板上使用的所有组件。