This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:缺失的尺寸- EK-TM4C123GXL

Guru**** 2581585 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216382/ek-tm4c123gxl-missing-dimensions---ek-tm4c123gxl

器件型号:EK-TM4C123GXL

大家好、这是 Louie。

当前、我们注意到对德州仪器电路板 EK-TM4C123GXL 的访问量很大、希望生成所述产品的3D 模型。

但是、我们需要从德州仪器产品网站上提供的参考和资源中缺失以下维度。
www.ti.com/.../EK-TM4C123GXL

您能否帮助我们获得随附图片中所示的信息?

drive.google.com/.../view

我们期待着你的紧急和积极回应。 非常感谢

此致、

Louie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="559378" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216382/ek-tm4c123gxl-missing-dimensions---ek-tm4c123gxl ]但是、我们需要从德州仪器产品网站上的参考文献和资源中遗漏以下几个维度。
    www.ti.com/.../EK-TM4C123GXL

    所有设计相关文件都在 spmr240.zip 中。 这就是我们关于 LaunchPad 设计的所有内容。  

    这是下载链接。  https://www.ti.com/lit/zip/spmr240

    您能否帮助我们获得随附图片中所示的信息?

    drive.google.com/.../view

    [/报价]

    我的公司阻止访问任何在线云存储。 您可以通过拖动图像将图片直接附加到编辑器。 这么说、上面的 zip 文件包含了我们拥有的所有内容。 如果您正在寻找其他内容、我们将无法提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、但是根据我之前的消息、我已经使用并打开了这些资源。 但对我们来说、就能够生成3D 模型。 需要图像上所示的缺失尺寸。 希望您能提供更多信息来解决此问题。 谢谢。

    您自己的、

    Louie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的公司禁止访问任何在线云存储。 您可以通过拖动图像将图片直接附加到编辑器上。

    首先、 您甚至没有按照我的要求显示图像。 我已经说过、如果 zip 文件不包含您需要的内容、我们将不会有任何其他东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意。 描述所请求缺失尺寸信息的图像作为驱动器链接附加、因此它就在那里。 请在评论之前回读以前的消息。 谢谢。

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我已经提到过、由于安全原因、我的公司禁止访问在线共享网站。 我只能在回家后使用个人电脑才能看到。 直到那时,我才能对你作出回应。 您只需将文件拖动到该窗口中、即可附加图像。 如果你不想这样做,那么我需要等到我回家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    请参阅上面随附的图像。 我不得不添加过孔链接、因为这里的图像似乎像素化和不清楚。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:  

     感谢您的图像。 如前所述、如果您未在 zip 文件中找到、那么我们只是简单地说没有。 说了这句话,我用数字口径来测量它们。 我使用这种口径进行测量。  

    https://www.amazon.com/Electronic-Digital-Caliper-Composites-Measurement/dp/B09M7NY31T

    在过去的六年里、我从来没有遇到过任何人要求进行这些测量、我为该产品提供支持。 你是第一个。  

    这些只是手工测量。 那么您可以自行进行测量。 没有什么比我更好的了。  

    T = 1.5mm

    h1=7.5mm

    H2=8.5mm

    H=5.5mm

    另一个信息来源是关于 BOM 的第4.3节中的《LaunchPad 用户指南》、您可以在其中找到电路板上使用的所有组件。  

    https://www.ti.com/lit/spmu296

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    这确实非常有帮助。 我现在要在这里分享的任何发展都已经解决了。 感谢您的时间和帮助。

    您自己的、

    Louie.