尊敬的所有人:
我目前正在尝试确定如何在 MSPM0G3507上请求
我已经知道自己 是福尔:
- CCS theia
- BSL 与 XDS110
MSPM0引导加载程序 GUI 演示需要 XDS110。
现在我考虑将 STM 迁移到 mspm0
我熟悉 使用 UART 的 ST 闪存加载程序演示器
但似乎 TI 不支持这样做。
有人知道路吗?
或
如果要使用这种方式、我应该制作自己的程序吗?
感谢任何帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我目前正在尝试确定如何在 MSPM0G3507上请求
我已经知道自己 是福尔:
- CCS theia
- BSL 与 XDS110
MSPM0引导加载程序 GUI 演示需要 XDS110。
现在我考虑将 STM 迁移到 mspm0
我熟悉 使用 UART 的 ST 闪存加载程序演示器
但似乎 TI 不支持这样做。
有人知道路吗?
或
如果要使用这种方式、我应该制作自己的程序吗?
感谢任何帮助。
此致、
您好、Hangyo、
Unknown 说:MSPM0引导加载程序 GUI 演示需要 XDS110
为了实现这一目的、我们刚刚使用了 UART 反向通道和 NRST 引脚来控制 XDS110中的复位。 您可以使用任何其他 USB 转 UART 工具来完成此工作、并找到一种将器件调用到 BSL 模式且有效的方法。 您可以使用 UART 接口、因为器件支持空白检测(请注意10s 超时功能)和软件调用(需要加载应用程序代码支持该功能、我们在 SDK 中有演示)。
但我没有收到任何回复
"那你打算怎么办?"
您必须先发送连接命令,详细信息可参见图2-2