This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:是否可以在 mspm0上没有 XDS110的情况下进行 UART 调试?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1214907/mspm0g3507-is-uart-debug-possible-without-xds110-on-mspm0

器件型号:MSPM0G3507

尊敬的所有人:
我目前正在尝试确定如何在 MSPM0G3507上请求

我已经知道自己 是福尔:

- CCS theia

- BSL 与 XDS110

 MSPM0引导加载程序 GUI 演示需要 XDS110。

现在我考虑将 STM 迁移到 mspm0

我熟悉  使用 UART 的 ST 闪存加载程序演示器

但似乎 TI 不支持这样做。

有人知道路吗?

如果要使用这种方式、我应该制作自己的程序吗?

感谢任何帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hangyo、

    Unknown 说:
    MSPM0引导加载程序 GUI 演示需要 XDS110

    为了实现这一目的、我们刚刚使用了 UART 反向通道和 NRST 引脚来控制 XDS110中的复位。 您可以使用任何其他 USB 转 UART 工具来完成此工作、并找到一种将器件调用到 BSL 模式且有效的方法。 您可以使用 UART 接口、因为器件支持空白检测(请注意10s 超时功能)和软件调用(需要加载应用程序代码支持该功能、我们在 SDK 中有演示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、
    我使用 MSPM0G 系列开发板。 我通过连接到 NRST 和 BSL 开关的板载开关调用了 BSL 模式、并尝试通过 docklight 提供连接命令和获取器件信息命令、但没有得到任何响应。 是否有其他方法可以使用 UART 进行连接?

    感谢任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我没有收到任何回复

    "那你打算怎么办?"

    您必须先发送连接命令,详细信息可参见图2-2  

    www.ti.com/.../slaae88.pdf