This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:eMMC- SDR、DDR、HS200模式不支持

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1213737/tmds243evm-emmc--sdr-ddr-hs200-mode-not-supporting

器件型号:TMDS243EVM
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

我正在使用 eMMC (MMC0)、默认情况下、eMMC 在 SysConfig 中配置为 HS_SDR 和 DS 支持模式。  

但我的目标是为 eMMC 设置不同的支持模式、如  低速、高速 SDR、高速 DDR 和 HS200  并在 eMMC 上的写入和读取操作期间检查时钟频率。

在 SysConfig 中、当 eMMC 的输入时钟频率设置为100MHz 时、我的读数为50MHz。

如何   通过 CCS 为 eMMC (MMC0)设置不同的支持模式?

我正在使用 MMCSD- RAW-IO  示例工程的位置  MCU_PLUS_SDK_am243x_08_05_00_24  示例。  

请建议如何继续处理此问题、并且可以使用其他支持模式。

SysConfig:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SysConfig 中、ti_drivers_config.c 文件默认设置了支持模式、那么如何使用或配置 DDR 和 HS200模式?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    以下是 SDK 驱动程序中不涉及的模式。

    您能告诉我所需的确切模式吗?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    我希望 eMMC (MMC0)在这些位置工作 下面提到了支持模式

    默认情况下、在示例工程 SysConfig 中、我只能看到添加了2种模式。

    那么、如何配置 eMMC 以在 DDR 和 HS200模式下工作?

    支持的 MMC 模式:

    MMCSD_SUPPORT_MMC_DS (0x01U)            /* DS (高达26MHz)*/
    MMCSD_SUPPORT_MMC_HS_SDR (0x02U)       /* HS (高达52MHz)*/
    MMCSD_SUPPORT_MMC_HS_DDR (0x04U)       /* HS (高达52MHz)*/
    MMCSD_SUPPORT_MMC_HS200 (0x08U)         /* HS200 (高达200MHz)*/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

     SDK 不支持 DDR 和 HS200的要求、但它们受到 IP 的支持。 计划在未来的版本中对其提供支持。  很抱歉、文档不够清楚、无法提及驱动程序或 SysConfig 功能的限制。 我们将在下一版本的文档中解决这个问题。

    此致、
    Aakash