"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
您好!
我正在使用 eMMC (MMC0)、默认情况下、eMMC 在 SysConfig 中配置为 HS_SDR 和 DS 支持模式。
但我的目标是为 eMMC 设置不同的支持模式、如 低速、高速 SDR、高速 DDR 和 HS200 并在 eMMC 上的写入和读取操作期间检查时钟频率。
在 SysConfig 中、当 eMMC 的输入时钟频率设置为100MHz 时、我的读数为50MHz。
如何 通过 CCS 为 eMMC (MMC0)设置不同的支持模式?
我正在使用 MMCSD- RAW-IO 示例工程的位置 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_05_00_24 示例。
请建议如何继续处理此问题、并且可以使用其他支持模式。
SysConfig: