This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2539200 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211609/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

您好、TI 团队:

我没有找到"MSPM0G"系列每个部分的"Pin _Resource _Definition",   数据表中只有最大的资源状态,所以你能像其他 MCU 供应商展示的那样,用 Excel 格式提供每个部分的 pin_definition"。

示例:

顺便说一下、请帮助评估" MSPM0G3507 - 48引脚"是否 可以支持以下资源:

 1个 LIN

25个 GPIO

10个 PWM  

5个 ADC

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、MSPM0G3507引脚映射尚未可用、但我可以确认 MSPM0G3507将能够满足您的上述要求。

    此致、

    Evan